HSCE_SET_STS

该指令手动设置或复位 HSC 计数状态标记。必须停止 HSC 功能块,HSCE_SET_STC 功能块才能设置或复位其 HTS 状态。如果未停止 HSC 功能块或未配置 HSC 通道,则 HSC2_SET_STS 功能块将发生错误。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
HSCE_SET_STS
HSCE_SET_STS
HSCE_SET_STS 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
功能块启用。
  • TRUE: 设置或复位 HSC 状态。
  • FALSE:HSC 状态不变。
Channel
输入
HSCE_CHANNEL
HSCE 通道。
HPReached
输入
BOOL
当达到高预设值时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。
LPReached
输入
BOOL
当达到低预设值时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。
OFOccurred
输入
BOOL
当发生上溢时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。
UFOccurred
输入
BOOL
当发生下溢时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。
TouchProbe
输入
BOOL
当触发接触式探测时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。
Hold
输入
BOOL
当触发 HSC 保持时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。该输入参数仅适用于计数器 0。对于计数器 1,始终复位
Preset
输入
BOOL
当触发 Z ACC 复位时,会通过插件模块将此位设置为 TRUE。
通过 HSCE_SET_STS 功能块设置或复位此位。
该输入参数仅适用于计数器 0。对于计数器 1,始终复位。
Done
输出
BOOL
HSC 配置操作(由此指令启动)成功。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
ErrorID
输出
UINT
当发生错误时,ErrorID 包含错误代码。

HSCE_SET_STS 示例

HSCE_SET_STS 功能块图示例
HSCE_SET_STS 功能块图示例
HSCE_SET_STS 梯形图示例
HSCE_SET_STS 梯形图示例
HSCE_SET_STS 文本结构示例
HSCE_SET_STS 文本结构示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal