HSCE_READ_STS

该指令用于读取当前 HSC 状态。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
HSCE_READ_STS
HSCE_READ_STS
HSCE_READ_STS 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
如果 Enable 为 True,则更新 HSC2StsInfo。
Channel
输入
HSCE_CHANNEL
HSCE 通道。
Valid
输出
BOOL
如果为 TRUE,则 HSC2StsInfo 有效。
HSCEStsInfo
输出
HSCE_STS
计数器溢出限制值。
Error
输出
BOOL
指示发生了错误。
ErrorID
输出
UINT
当发生错误时,ErrorID 包含错误代码。

HSCE_READ_STS 示例

HSCE_READ_STS 功能块图示例
HSCE_READ_STS 功能块图示例
HSCE_READ_STS 梯形图示例
HSCE_READ_STS 梯形图示例
HSCE_READ_STS 文本结构示例
HSCE_READ_STS 文本结构示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal