什么是高速计数器?

高速计数器会检测窄幅(快速)脉冲并进行计数,然后发布专门指令,以在检测的计数达到其预设值时启动控制操作。控制操作包括根据配置的源和掩码模式,自动即时执行高速计数器中断例程并即时更新输出。
高速计数器功能
由于 HSC 指令具有高性能要求,因此将由与主系统处理器并行运行的自定义电路来执行其操作。HSC 的增强功能包括:
  • 100 kHz 运行的高速输出直接控制
  • 32 位带符号整型数据(计数范围为 加减号 2,147,483,647)
  • 可编程的高预设与低预设
  • 上溢和下溢设定点
  • 基于累加计数的自动中断处理
  • 运行时可编辑参数(来自用户控制程序)HSC 指令操作
Micro800 控制器对 HSC 的支持
所有 L50E 和 L70E 控制器均支持高达六个 HSC 输入。
Micro800
控制器中的 HSC 功能是通过使用高速计数器硬件(控制器中的嵌入式输入)以及应用程序中的 HSC 指令来实现的。HSC 指令用于配置高速计数器硬件和更新图像累加器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal