变量网格

变量网格是
Micro800
程序中全局变量或局部变量的表格表示。
每个控制器和
Micro800
程序都包含其全局和局部变量的变量网格实例。
  • 全局变量网格包含系统变量、I/O 变量和用户定义的全局变量。全局变量是整个项目范围的变量。
  • 局部变量网格包含特定于局部程序的变量。
使用变量网格可以执行以下操作:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal