删除变量

使用变量网格可从全局变量网格实例或局部变量网格实例中删除变量。
删除变量后,会将其从网格中移除,但在程序中仍保留为未定义的变量。变暗显示的变量(如系统和 I/O 变量)为只读变量,无法删除。
要删除变量
  1. 打开全局或局部变量网格。
  2. 在变量网格中,选择一个或多个变量。
  3. 执行以下操作之一,删除所选变量︰
    • 右键单击任何所选变量的行标题,然后选择“
      删除
      ”。
    • 选择
      Delete
      键。
  4. 在菜单栏上,选择
    文件
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal