为变量分配别名

别名是可选参数,用于定义全局变量或局部变量的替代名称。别名在“
名称
”列和/或“
别名
”列中均须唯一。
要为变量分配别名
  1. 打开全局或局部变量网格。
  2. 双击变量的“
    别名
    ”单元格,然后输入别名。
  3. 选择“
    输入
    ”。
    小贴士: 如果别名与别名或变量名称重复,则行标题和包含别名的单元格中会显示 错误图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal