复制变量

在变量网格中,可以将一个或多个变量复制到:
  • 相同的变量网格
  • 同一
    FactoryTalk Design Workbench
    会话中的另一个变量网格
  • 不同
    FactoryTalk Design Workbench
    会话中的另一个变量网格
小贴士:
  • 无法复制自动生成的变量,如 I/O 变量、中断变量和运动变量。
  • 当目标网格中存在同名变量时,复制的变量将被命名为 <
    variable-name>_Copy_<number>
    。
要复制变量
  1. 打开全局或局部变量网格。
  2. 选择要复制的变量。
    使用
    Shift
    或
    Ctrl
    选择多个变量。
  3. 在变量网格中,通过执行以下操作之一复制变量:
    • 右键单击任何所选变量的行标题,然后选择“
      复制
      ”。
    • 选择
      Ctrl+C
      。
  4. 在目标变量网格中,通过执行以下操作之一粘贴变量:
    • 右键单击空行,然后选择“
      粘贴
      ”。
    • 选择
      Ctrl+V
      。
  5. 在“文件”菜单中,选择“保存”。
复制的变量将粘贴到变量网格的末尾。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal