添加变量

使用变量网格可以执行以下操作:
  • 创建变量。
  • 在程序中定义值。
  • 查看函数或功能块的变量参数。
变量名称在“
名称
”列中和“
别名
”列中必须唯一。
要添加变量
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,打开全局或局部变量网格。
  2. 在网格的底部执行以下操作之一:
    • 右键单击空行,然后选择“
      添加变量
      ”。
    • 双击“
      新建
      ”,输入变量的名称,然后选择
      Enter
      。
  3. 指定其他变量参数的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal