全局变量的自动引用更新

当重命名
Micro800
项目中的某个全局变量时,将使用新变量名自动更新对该全局变量的引用。
自动名称更改将反映在以下对象中对全局变量的引用中:
  • 梯形图程序组织单元 (Program Organization Units, POU)
  • 功能块图 POU
  • 结构化文本 POU
  • POU 中的用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB)
  • POU 中的用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF)
  • 控制器配置
    • Modbus 映射(L20E、L50E 和 L70E 控制器)
    • MicroLogix 映射(L50E 和 L70E 控制器)
    • DNP3 映射(2080-L70E-24QBBN 和 2080-L70E-24QWBN 控制器)
    • 数据日志(L20E 控制器)
    • 配方(L20E 控制器)
  • 数据保护(L20E、L50E 和 L70E 控制器)
重命名全局变量后:
  • 将用新名称更新对变量的引用。
  • 对于不受密码保护的未打开 POU、UDFB 或 UDF,相关编辑器会自动打开以显示变量名的变化。
  • Micro800
    配置页面和“
    数据保护
    ”对话框不会自动打开。手动打开它们以验证名称变化。
  • 对于项目中受密码保护的 POU、UDFB 或 UDF,会显示一条消息,说明并非所有变量引用均以新名称更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal