自定义变量网格列

自定义变量网格可隐藏或显示列、调整列显示顺序或者按升序或降序对变量进行排序。
小贴士:
不得隐藏“
名称
”列,也不得更改其作为从左到右的第一列的位置。
要自定义变量网格列
  1. 打开全局或局部变量网格。
  2. 自定义变量网格列。
    • 要显示或隐藏列,请将鼠标悬停在标题单元格上,选择 菜单按钮,选择 “显示/隐藏列”按钮,然后选中或清除列名称复选框。
    • 要更改列的顺序,请将列拖动到所需位置。
    • 要按升序或降序顺序对变量进行排序,请在标题单元格中选择 向上箭头 或 向下箭头。
    • 要关闭排序功能,请多次选择 向上箭头 或 向下箭头,直到其变为非活动状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal