交叉引用浏览器

交叉引用浏览器是一个搜索工具,用于查找对
Micro800
项目中变量的逻辑引用。
从以下位置打开交叉引用浏览器:
  • 梯形图、功能块图和结构化文本程序的语言编辑器。
  • 全局或局部变量网格。
交叉引用浏览器会根据变量的使用位置显示对变量的引用,其中包括:
  • 梯形图程序
  • 结构化文本程序
  • 功能块图
  • 用户定义的函数
  • 用户定义的功能块
  • 控制器配置
交叉引用浏览器显示关于变量的以下信息:
  • 名称
    :控制器项目中引用的变量名称。
  • 指令
    :使用变量的指令的名称。
  • 位置
    :使用变量的位置以及指向该位置的链接。
  • 访问权限
    :对变量的通信访问权限,为“
    无访问权限
    ”、“
    读取/写入
    ”或“
    读取
    ”。
交叉引用浏览器
交叉引用浏览器
交叉引用浏览器
项目
描述
编号 1
显示变量在控制器项目中的位置:
  • 全局变量位于
    <project-name>.<variable-name>
    。
  • 局部变量位于
    <project-name>.<program-name>.<variable-name>
    。
它是只读的。
编号 2
刷新交叉引用列表。
在执行以下操作后进行刷新:
  • 更改变量在语言编辑器中的位置。
  • 重命名变量、程序、指令或已定义的字。
编号 3
显示对所选变量的引用总数。
编号 4
打开未使用的变量选择器,以查看未分配给控制器程序的用户定义变量。
编号 5
展开或隐藏类别的引用信息。
标注 6
显示引用在“
项目组织管理器
”中的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal