使用快速声明创建变量

使用“
快速声明
”可批量创建局部变量或全局变量。对于使用“
快速声明
”创建的变量,以下参数是相同的:
  • 变量名称的前缀
  • 变量名称的后缀
  • 数据类型
  • 字符串大小
  • 方向(可用于用户定义的函数或用户定义的功能块的局部变量)
要使用快速声明创建变量
  1. 打开全局或局部变量网格。
  2. 在变量网格中,右键单击任意位置,然后选择“
    快速声明
    ”。
  3. 配置全局或局部变量的编号、名称和属性。
    创建的变量及其属性将显示在“
    预览
    ”网格中。
  4. 选择“
    添加
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal