重命名变量

使用变量网格重命名现有变量。变暗显示的变量(如系统和 I/O 变量)为只读变量。
重命名变量后,对全局变量或局部变量的引用将更新以反映新名称。有关详细信息,请参见 全局变量的自动引用更新。
先决条件
  • 控制器处于脱机状态。
要重命名变量
  1. 打开全局或局部变量网格。
  2. 双击变量名称,输入新变量名称,然后选择
    Enter
    。
    小贴士:
    要撤消或重做重命名操作,请使用“
    编辑
    ”菜单中的“
    撤消
    ”和“
    重做”
    菜单。
  3. 在“文件”菜单中,选择“保存”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal