Loading

机器安全服务

满足整个安全生命周期的需求
机器安全服务
安全解决方案
  • 电气
  • 机器
  • 管理
  • 成熟度
  • 过程
  • 服务
  • 资源
  • 系统工具

在机器安全方面,公司都设法达成三种明确的业务成果:降低风险、改善合规性和优化生产。从评估到最终验证,我们全面的机器安全服务组合可帮助我们的客户在这种环境中得心应手并提高他们的整体安全性。


可扩展安全评估

识别和评估风险

安全评估是安全之旅的第一步,也是安全生命周期的基础。安全评估可帮助您识别要减轻的风险,并帮助您遵守相关标准和法规。我们的 TÜV 认证的安全顾问团队采用基于最新国际标准的方法。该方法提供的评估可以帮助您做出明智的决策,从而提高员工安全性。

我们提供一系列可扩展安全评估方案,可以解决独特的业务挑战,满足预算要求,并与组织的当前安全计划相得益彰。这些方案包括:

  • 符合性审核提供对机器的高水平的安全性分析,可以显示预定义属性的合规性或不合规性。审核是一项强大的资产,可用作安全计划的基础,作为优先级确定和资格验证工具。
  • 防护评估可识别危险并提供可立即采取行动的防护建议。
  • 风险评估由我们的安全工程师或顾问进行,并提供安全改进建议。
  • 基于团队的风险评估提供标准风险评估服务。此外,还包括对特殊或关键机器的深入分析以及让团队增长知识的机会。
安全服务可扩展评估
Main Image
宣传册
安全服务可扩展评估

主动、可扩展的方法可以帮助您优化安全性和生产力。做出明智的决策。评估机器审核、防护、安全和基于团队的风险评估。

立即下载

设计和验证服务

开发全面安全系统

我们的设计服务支持全面安全系统的开发,包括安全功能要求规范 (SFRS) 和安全 SISTEMA 验证程序的开发。安全 SISTEMA 验证程序检查安全电路设计是否符合指定的性能等级,验证是否已正确应用安全设备来帮助保护人员安全。

完成安全风险评估后,可以使用 SFRS 来审查建议。SFRS 可以确认风险缓解策略对您的工厂是否切实可行。在开发 SFRS 时,Rockwell Automation 顾问将主持与您的安全、工程、运营和管理团队之间进行的讨论。这些讨论有助于验证计划是否可以实现安全目标,增强运营能力,且不会妨碍生产和维护。

经批准的 SFRS 和规范通常用作风险缓解工程设计的基础。SFRS 也用作安全验证的基础,而此验证是您的安全系统根据项目和要求在现场运行的真实测试。


安装和验证服务

确认您的系统已正确安装并符合标准

安全系统验证服务有助于确认安全系统的安装和功能是否正常。这些服务可以对所有工作模式的电路性能、容错、故障动作、软件逻辑、设备应用、设备功能和重置操作进行评估。各项服务中涵盖美式和欧式设计,可根据您的需求量身定制。

安全验证服务包括:

  • 安全电路分析
  • 机器停止时间服务
  • 规范的一致性审核
  • 安全系统验证

如果您计划使用自己的资源执行补救,我们可以在整个补救过程中提供项目管理和支持服务。如果您更喜欢交钥匙工程,我们的 TÜV 认证的安全工程师团队可以在您所在地提供服务。


数字服务与培训

与最新标准保持同步

通过我们的数字服务,我们在整个机器安全生命周期内为您提供支持。我们利用自身在各领域深厚的专业知识和技术提供一流的服务。

我们的培训服务提供当前和预期的行业标准及准则以及安全元器件的应用示例。这些服务包括 TÜV 认证培训等。

RASWin 软件工具
Main Image
能力
RASWin 软件工具

RASWin(适用于 Windows 的风险评估软件)是一种软件工具,旨在开发和维护机器功能安全文档。

了解我们的能力
ScanESC 上锁挂牌软件
Main Image
能力
ScanESC 上锁挂牌软件

Rockwell Automation 的 ScanESC 上锁挂牌软件可帮助制造商实现安全合规性、降低风险并提高生产效率。

了解我们的能力
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 机器安全服务