Loading
案例研究 | 食品和饮料
Recent ActivityRecent Activity

机器人装箱机正常运行时间超过 99%

DCC Automation 的一站式解决方案能够提高营养补充剂生产设备的敏捷性和效率。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
用于食品包装的 dcc automation 机器
dcc automation 徽标

DCC Automation 是一家为食品行业提供物料输送设备、系统和传送带的制造商和系统集成商。 该公司专门提供二次包装解决方案。

Horia Saulean
Horia Saulean
DCC Automation 机器人解决方案总监
挑战

  • 用能够提高效率和敏捷性的机器人解决方案取代过时的装箱系统。
解决方案

  • Emulate3D™ 数字孪生软件
  • Rockwell Automation Integrated Architecture 集成架构系统
  • 统一机器人控制
结果

  • 正常运行时间超过 99%。
  • 转换时间缩短 90% 以上 - 从 45 分钟缩短到 5 分钟。 
  • 更好地调配生产人员。
挑战

协同解决方案设计 

在制造业领域,盈利能力始终与生产效率紧密相连。然而在食品和饮料行业,系统通常不仅必须实现非凡的生产量,还必须具备从一种产品快速过渡到另一种产品的敏捷性。

机器制造商和系统集成商 DCC Automation 旨在通过物料输送设备、传送带和交钥匙系统(包括定制的一次和二次包装解决方案)满足行业需求。该公司是 Rockwell Automation® PartnerNetwork™ 计划的一部分。

DCC Automation 机器人解决方案总监 Horia Saulean 表示:“我们所有的解决方案都始于合作伙伴关系。我们与客户合作,了解他们的需求,然后开发能够提供最大价值的解决方案。这些解决方案越来越多地开始采用机器人技术。”

DCC Automation 采用协作方法,拥有机器人应用专业知识,这促使一家营养补充剂制造商选择 DCC Automation 来开发新的装箱解决方案。

过时的系统无法满足需求

现有的装箱机在制造商的高速生产线上运行。该生产线负责处理该公司的畅销产品。装箱机则负责处理开箱和装箱作业,并兼容两种箱子规格,以适应两种产品尺寸。

然而这台半自动化设备系统依赖于多个控制器和传送带。这些控制器和传送带很快就会达到使用年限,每个班次的停机时间高达 10%。

此外,将系统从一种产品尺寸改为另一种产品尺寸需要 40 到 45 分钟。虽然每个班次仅发生一两次转换,但系统需要持续调整以保持参数正确。

最后,将开箱和装箱功能集成到一个紧凑的机器中,导致几乎没有空间用于储存产品。因此,系统无法达到生产线前端所需的 25 箱/分钟的吞吐量。于是不得不安排两三名工人,在侧面手动装箱来满足生产所需。

解决方案

机器人技术助力实现更高效的设计

DCC Automation 快速识别出现有设备上性能问题的关键。过时的控制系统是问题的一部分。但机器的基本设计也有问题。

Saulean 解释说:“虽然许多解决方案将开箱和装箱集成到一台机器中,但在高速应用中,我们通常采用别的方法。我们会将这两种技术分开,来为产品储存创造更多空间。”

在这个案例中,他们将开箱机放到了房间的另一区域。这使得产品能够储存,然后根据所需的包装模式分成高效的多个流。

为了实现“抓取-放下”功能,DCC Automation 选择了二维Delta机器人。

Saulean 表示:“与严格的机械解决方案相比,On-Machine 机器人开辟了更多的可能性。该系统能使使包装箱完全成型,并且箱子完全打开。机器人可以抓取-放下完整的箱型。”  

已包装的箱子经过检查和顶部密封,然后离开托盘堆垛机。

统一控制的优越性

一站式解决方案在基于 Allen-Bradley® Compact GuardLogix® 控制器、Kinetix® 伺服驱动器和电机以及 FactoryTalk® View 人机界面软件的 Rockwell Automation 平台上运行。系统集成在 EtherNet/IP™ 网络上。DCC Automation 还在设计过程的早期使用 Emulate3D ™ 软件来模拟和确认系统功能。

得益于控制器的功能,DCC Automation 可以在所有机器操作中都使用 Rockwell Automation 平台,而不需要单独购买机器人控制平台。统一的机器控制简化了设计和集成,并精简了用户在机器操作和维护方面的工作。用户只需了解和支持一个系统。

Saulean 表示:“通过完全采用 Rockwell Automation 控制模型,我们能够使用标准组件并在 GuardLogix 控制器中完成所有工作,包括安全功能。这种方法带来了非凡的效率。”  

成果

效率驱动型未来

随着新装箱机的部署,DCC Automation 的客户显著缩短了停机时间和转换过程。

机器的正常运行时间达到 99% 至 99.5%,转换从 45 分钟大幅缩短至 5 分钟左右。

此外,该制造商还取消了额外的手动装箱操作。最初分配到该任务的员工已被委以其他关键职责。

尽管取得了这些令人瞩目的成果,但 DCC Automation 仍将继续与客户合作,以在未来进一步提高系统的敏捷性和效率。 

Saulean 表示:“这是第一代机器。要转换系统,操作员仍必须进行手动调整。我们希望在未来过渡到一个严格由配方驱动的自动化过程。”

DCC Automation 还计划用伺服驱动技术取代一些现有的气动操作。为进一步提高效率,该公司正在迁移到 FactoryTalk Optix™,这是一个全新的云端人机界面可视化平台。

详细了解 OEM 解决方案。

发布时间 2024年1月31日

主题: Optimize Production Food & Beverage Drives Human Machine Interface Motor Control Programmable Controllers Emulate3D Digital Twin Cloud Manufacturing Software
订阅 Rockwell Automation

从收件箱直接获取最新资讯、思想领导力和信息。

立即订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 机器人装箱机正常运行时间超过 99%