更改控制器 (Controller) 类型

使用
更改控制器 (Controller)
对话框将控制器更改为同一平台中的另一个控制器或版本(例如,从 1769-L33ER 控制器更改为 1769-L36ERM 控制器),或者更改为另一平台中的另一个控制器或版本(例如,从 1756-L71 控制器更改为 1769-L33ER 控制器)。
任务分配模型和指令用途设置仅在使用 P-控制器 (Controller) 时可用。更改控制器 (Controller) 时,项目必须使用 P-控制器来访问这两个 P-控制器选项。除非现有项目从其他控制器 (Controller) 类型更改为 P-控制器,否则将默认启用任务分配模型选项。
有关 Add-On 自定义指令的信息,请参阅
《Logix5000 控制器 Add-On 自定义指令编程手册》
(出版号 1756-PM010)。
从标准控制器 (Controller) 更改为安全控制器(反之亦然)通常会影响:
  • 支持的功能
  • 项目的物理配置(安全配对和安全 I/O)
  • 控制器 (Controller) 属性
  • 项目组件,如任务 (Task)、程序 (Program)、例程 (Routine) 和标签 (Tag)
  • 安全 Add-On 自定义指令
要更改控制器 (Controller) 类型:
  1. 选择控制器 (Controller),然后右键单击以选择
    属性
    。
  2. 在
    控制器 (Controller) 属性
    对话框的
    常规
    选项卡上,选择
    更改控制器
    以打开
    更改控制器
    对话框。
  3. 在
    类型
    中,选择其他控制器 (Controller)。
  4. 在
    软件版本
    中,选择版本号。
    此列表仅包含可用的控制器 (Controller) 类型和软件版本。
  5. 单击
    确定
    。
  6. 阅读对话框中的描述,了解更改控制器 (Controller) 将对项目造成何种影响。单击
    是
    更改控制器 (Controller) 类型。单击
    否
    保持当前控制器 (Controller) 类型。
    有关从一个控制器 (Controller) 更改为另一个控制器的一系列影响,请参阅适用的更改情况:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal