从一个安全控制器 (Controller) 到另一个安全控制器

使用同一个平台从某个安全控制器 (Controller) 更改为另一个安全控制器(例如,从 1756-L72S 控制器更改为 1756-L73S 控制器),或者跨平台从某个安全控制器更改为另一个安全控制器(例如,从 1756-L71S 控制器更改为 1769-L30ERMS 控制器)。
在同一个平台中更改安全控制器 (Controller)
在同一个平台中更改安全控制器 (Controller) 以配置多于或少于当前可用内存的安全控制器内存。创建、删除或更改任何任务 (Task)、程序 (Program)、例程 (Routine)、标签 (Tag) 或其他参数的类不会产生兼容性问题。更改发生在平台内,因此 I/O 仍与目标控制器 (Controller) 兼容。
跨平台更改安全控制器 (Controller)
从一种安全控制器 (Controller) 类型更改为另一种安全控制器类型时,任何任务 (Task)、程序 (Program)、例程 (Routine) 和标签 (Tag) 的类都将保持不变。Logix Designer 应用程序将删除与目标控制器 (Controller) 不兼容的 I/O 模块 (Module)。
Logix Designer 应用程序将相应地更新项目中的安全级别,具体取决于目标控制器 (Controller) 支持的安全级别。
  • 如果目标控制器 (Controller) 支持的安全级别与源控制器支持的安全级别相同,则在完成更改后,项目中的安全级别保持相同。
  • 如果目标控制器 (Controller) 支持的安全级别与源控制器支持的安全级别不同,则项目中的安全级别更改为目标控制器支持的安全级别。例如,在 SIL3/PLe 安全级别的项目中进行更改时:
    • 如果目标控制器 (Controller) 仅支持 SIL2/PLd,则项目中的安全级别将从 SIL3/PLe 更改为 SIL2/PLd。
    • 如果目标控制器 (Controller) 支持 SIL3/PLe,则项目中的安全级别仍为 SIL3/PLe。
安全配对的表示形式将进行更新,以对目标控制器 (Controller) 正确显示。
  • 从 GuardLogix 安全控制器 (Controller) 更改为 Compact GuardLogix 安全控制器时,Logix Designer 应用程序将删除安全配对,因为它在 Compact GuardLogix 控制器内部。
  • 从 Compact GuardLogix 安全控制器 (Controller) 更改到 GuardLogix 安全控制器时:
    • 如果目标控制器 (Controller) 是 GuardLogix 5570 控制器,则 Logix Designer 应用程序会创建安全配对。
    • 如果目标控制器 (Controller) 是 GuardLogix 5580 控制器,则仅当源项目是 SIL3/PLe 安全级别时,Logix Designer 应用程序才会创建安全配对。
安全网络号
Logix Designer 应用程序将为支持 CIP 安全连接的目标控制器 (Controller) 上的每个端口分配一个安全网络号 (SNN),如果端口相同,则保留 SNN。否则,应用程序将为端口分配一个新的基于时间的 SNN。
  • 如果目标控制器 (Controller) 的背板端口与源控制器的背板端口相同,则目标背板端口将获取源背板端口的 SNN。例如:
    • 从 GuardLogix 5570 安全控制器 (Controller) 更改为 GuardLogix 5580 安全控制器时,背板端口对于两个控制器都相同。GuardLogix 5580 安全控制器 (Controller) 的背板端口获取 GuardLogix 5570 安全控制器的背板端口的 SNN。
      GuardLogix 5580 安全控制器 (Controller) 也拥有以太网端口。Ethernet 端口获取新的基于时间的 SNN。
  • 对于 Ethernet 端口,源 Ethernet 端口将保留目标 Ethernet 端口的 SNN。例如:
    • 从 CompactLogix 5370 安全控制器 (Controller) 更改为 CompactLogix 5380 安全控制器时,CompactLogix 5380 安全控制器的
      EtherNet/IP 模式
      设置为
      A1/A2:Linear/DLR
      ,并且 A1/A2 端口获得 CompactLogix 5370 安全控制器的以太网端口的 SNN。
      CompactLogix 5380 安全控制器 (Controller) 也有一个支持 CIP 安全的背板端口。因为 CompactLogix 5370 安全控制器 (Controller) 的背板端口不支持 CIP 安全,也没有 SNN,所以它会获取一个新的基于时间的 SNN。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal