从 P-控制器 (Controller) 或其他平台到其他 P-控制器或其他平台

在支持或不支持过程指令的控制器 (Controller) 或 P 控制器之间切换时,应用以下条件:
从 P 控制器 (Controller) 到 P 控制器
从支持过程指令的控制器 (Controller) 更改为其他支持过程指令的控制器时,不会为过程指令更改功能。
从 P 控制器 (Controller) 到非 P 控制器
从支持过程指令的控制器 (Controller) 更改为不支持过程指令的控制器时:
  • 例程 (Routine) 中的过程指令数据类型 (Data Type) 标签 (Tag) 和过程指令不会更改。指令保留在程序 (Program) 中,但会失效。无法下载包含过程指令的项目。包含过程指令的例程 (Routine) 无法成功验证。
  • Logix Designer
    应用程序会删除过程指令模板报警定义。
  • 任务分配模型和指令用途选项不再可用。
从非 P 控制器 (Controller) 到 P 控制器
从不支持过程指令的控制器 (Controller) 更改为支持过程指令的控制器时,
Logix Designer
应用程序会为过程指令创建模板报警定义。任务分配模型和指令用途选项可供使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal