从标准控制器 (Controller) 到安全控制器

在从标准控制器更改为安全控制器项目时,Logix Designer 应用程序将创建安全组件,以满足安全控制器的最低要求。
确认后可能的项目更改:
  • 更改为 GuardLogix 控制器 (Controller) 时,将向 I/O 机架添加安全配对。
    重要事项 (IMPORTANT)
    主安全控制器 (Controller) 紧邻右侧的机架槽应当可供安全配对使用。
  • 将安全级别设置为控制器 (Controller) 的默认安全级别。
  • 创建安全组件(安全任务 (Task)、程序 (Program) 和例程 (Routine))。仅当达到最大数量的可下载任务 (Task) 时,才创建安全任务。使用安全任务 (Task) 的默认值对其进行初始化。
  • 将为每个支持 CIP 安全连接的控制器 (Controller) 端口创建一个基于时间的安全网络号 (SNN)。一些控制器(如 GuardLogix 5580 和 CompactLogix 5380)可能具有多个安全端口。
  • 可从
    控制器属性
    对话框中删除安全控制器不支持的标准控制器功能。
  • 将锁定状态设置为它的默认值。
  • 将锁定/解锁密码设置为它们的默认值。
  • 将安全签名设置为它的默认值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal