从带有串行端口的控制器 (Controller) 到不带串行端口的控制器

从带有串行端口的控制器 (Controller) 更改为不带串行端口的控制器时,该过程将删除串行端口、DF1 驱动程序和 ASCII 驱动程序对象。如果控制器 (Controller) 上不存在串行端口,则无法更改包含针对串行端口的指令的项目。
针对串行端口硬件的指令如下:
指令
说明
ASCII 串行端口指令(AWT、AWA、ARD、ARL、ABL、ACB、AHL 和 ACL)
这些指令将不会进行验证。
GSV / SSV
如果“类别”为“串行端口”或“DF1”,则指令将不会进行验证。
消息(消息标签 (Tag) 配置,而不是指令)
使用基于 DF1 的“串行端口广播”的消息配置。配置为消息的标签 (Tag) 将不进行验证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal