从安全控制器 (Controller) 到标准控制器

如果安全控制器 (Controller) 项目包含安全 Add-on 自定义指令,请在更改控制器类型之前从项目中删除 Add-on 自定义指令。
从安全控制器 (Controller) 更改为标准(非安全)控制器时,有些组件将更改,而其他组件将被删除。因此,安全专用指令和安全 I/O 标签 (Tag) 不会进行验证。
以下更改在经过确认后可能会影响项目:
  • 从 I/O 机架中删除安全配对。
  • 安全任务 (Task) 更改为周期任务。
  • 删除安全 I/O 模块 (Module) 及其标签 (Tag)。
  • 安全任务 (Task)、程序 (Program) 和例程 (Routine) 更改为标准任务、程序和例程。
  • 所有安全标签 (Tag)(安全消费型标签除外)更改为标准标签。删除安全消费型标签 (Tag)。
  • 删除安全标签 (Tag) 映射。
  • 指令可能仍引用已删除的模块 (Module)。
  • 删除生产型模块 (Module) 会导致删除消费型标签 (Consumed Tag)。
  • 删除控制器 (Controller) 安全网络号 (SNN)。
  • 删除安全锁定和安全解锁密码。
  • 如果标准控制器 (Controller) 支持对安全控制器不可用的功能,则这些新功能会显示在
    控制器属性
    对话框中。
    提示:同级安全控制器 (Controller) 不会被删除,即使它们没有剩余的连接也是如此。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal