控制器 (Controller) 类型

在
控制器 (Controller) 属性
对话框的
常规
选项卡中更改项目的控制器类型。更改控制器 (Controller) 时,选项包括:
  • 更改控制器 (Controller) 类型。
  • 选择一个软件版本(如果计算机上安装了多个 Logix 5000™ 版本)。
Rockwell Automation 认识到,当前在本行业和本出版物中使用的一些术语与中性技术语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行协作,寻找此类术语的替代术语并对我们的产品和内容进行更改。在实施这些更改的同时,我们会在我们的内容中使用此类术语,敬请谅解。
小贴士: 要打开“更改控制器”对话框,请打开
控制器属性
对话框,选择
常规
选项卡,然后选择
更改控制器
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal