从较早的控制器型号更改为 Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、CompactLogix 5480、GuardLogix 5580、ControlLogix 5580 或 ControlLogix 5590 控制器

将控制器类型从较早控制器型号更改为 Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 或 ControlLogix 5590 控制器时,请确认已正确配置包含多点传送生产型标签的项目。
v31.00.00 中的 Compact GuardLogix 5380 和 GuardLogix 5580 控制器 (Controller) 仅可基于单播生产安全标签 (Tag)
Compact GuardLogix 5380 和 GuardLogix 5580 控制器 (Controller) 仅可基于单播生产安全标签 (Tag)。这些控制器 (Controller) 可基于单播或多播消费安全标签 (Tag)。配置消费型安全标签 (Tag) 时,应考虑生产者的能力。
  • 如果此控制器 (Controller) 中 I/O 配置的生产者是消费安全标签 (Tag) 的 Compact GuardLogix 5380 或 GuardLogix 5580 控制器,则配置消费型标签 (Consumed Tag) 用于单播。
  • 如果此控制器 (Controller) 中 I/O 配置的生产者是 Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570 或 GuardLogix 5560 控制器,则将安全消费型标签 (Consumed Tag) 配置为单播或多点传送。
RPI 限制
在 28.00 之前的版本中,生产型标签 (Produced Tag) 以最快请求消费者的请求的数据包间隔 (RPI) 生产数据。此 RPI 允许多个使用不同 RPI 设置的消费者成功连接到生产者。在 28.00 及更高版本中,生产型标签 (Produced Tag) 的首个消费者确定生产型数据的 RPI。所有后续消费者必须请求与首个消费者相同的 RPI 值,否则将无法连接并显示错误代码 0112。
向生产控制器 (Controller) 发送首个消费者连接的设备是生产型标签 (Produced Tag) 的首个消费者。首个消费者根据生产者和消费者控制系统的加电顺序发出请求。因此,通过系统循环上电可以更改首个消费者。不能将设备配置为首个消费者。很难确定哪个消费者向生产控制器 (Controller) 发送第一个请求,因此配置多点传送生产型标签 (Produced Tag) 时应当进行相应的规划。
要确保生产型标签的消费者连接到 Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580 和 GuardLogix 5580 控制器:
  • 对于运行 17.00 及更早版本且为 Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器生产型标签的消费者:
    • 确认生产型标签 (Produced Tag) 的所有多点传送消费型标签 (Consumed Tag) 都具有相同 RPI。否则,部分消费者将无法连接。
  • 对于运行 18.00 或更高版本的多点传送消费者:
    • 确认生产型标签 (Tag) 的所有多点传送消费型标签 (Consumed Tag) 都具有相同 RPI,或
    • 确认将所有多点传送消费者均配置为
      “允许消费型标签使用生产者提供的 RPI”。
    • 有关使用 ControlLogix 5580 或 5590 控制器 (Controller) 替换 ControlLogix 5560/5570 控制器或使用 CompactLogix 5380 控制器替换 CompactLogix 5370 控制器的更多信息,请参阅替换指南。Rockwell Automation 文献库中的Logix5000 控制器 (Controller) 参考手册 (1756-RM100)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal