在不同平台中修改控制器 (Controller) 类型

当更改为同一平台中的控制器 (Controller) 类型时,该过程将删除:
  • 源控制器 (Controller) 中的所有非默认模块 (Module)(以及它们的子代)
  • 源控制器 (Controller) 中在目标控制器中并非作为默认模块 (Module) 而存在的所有默认模块(以及它们的子代);这些模块将被目标控制器的默认模块替换。
模块 (Module) 输入数据状态更改
从支持配置为触发模块输入数据状态更改的多个事件任务的控制器更改为仅支持配置为触发模块输入数据状态更改的单个事件任务的 CompactLogix 5370 L1 控制器时,将保留事件任务的配置。将报告验证错误,指示模块 (Module) 配置无效。必须更正错误或更改为支持此配置的控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal