轴 (Axis) 向导/轴属性 -“驱动器/电机”选项卡概述 (AXIS_SERVO_DRIVE)

使用此选项卡来为 AXIS_SERVO_DRIVE 轴配置伺服环路并打开“自定义驱动器缩放属性”对话框。
参数转换 (Transition) 为只读状态后,对参数值所作的任何待定更改都将丢失,参数将恢复为最近保存的参数值。
当多个工作站使用 Logix Designer 应用程序与同一个控制器 (Controller) 连接并调用“轴向导”或“轴属性”对话框时,仅在第一个工作站上对轴属性进行更改。第二个工作站将切换到“只读”模式(在标题栏中指示),因此您可以查看从该工作站进行的更改,但不能编辑它们。
参数
放大器目录号
选择与此轴连接的放大器的目录号。
对于集成驱动器电机 (IDM),当该轴与某个 IDM 关联时,此控件将变淡,并且无法编辑。
电机目录号
选择与此轴相关联的电机的目录号。
对于集成驱动器电机 (IDM),此控件将自动设置为运动数据库中唯一可用于 IDM 模块的有效电机的目录号(当该 IDM 模块与轴关联时)。
当您更改“电机目录号”时,控制器将使用默认阻尼系数 0.8(以及其它值)来重新计算下列各值。
在此选项卡或对话框上:
重新计算下列这些属性:
“电机/反馈”选项卡
电机反馈类型
电机反馈分辨率
“增益”选项卡
位置比例增益
速度比例增益
“动态”选项卡
最大速度
最大加速度
最大减速度
“限制”选项卡
位置误差容限
“自定义停止操作 (Action) 属性”对话框
停止力矩
“自定义限制属性”对话框
速度限制双极
速度限制正极
速度限制负极
加速限制双极
加速限制正极
加速限制负极
力矩限制双极
力矩限制正极
力矩限制负极
“调节带宽”对话框
位置环路带宽
速度环路带宽
小贴士: “关联的模块”选项(在“常规”选项卡上选择)确定了可用的目录号。
更改目录...
单击此按钮以打开“更改目录号”对话框,在该对话框中,可以选择所使用的模块的目录号。
注意,集成驱动器电机 (IDM) 的目录号会呈灰暗状态,处于只读状态。它会自动针对每个 IDM 设置为运动数据库中的兼容电机。
环路配置
选择伺服环路配置:
以下信息仅适用于与某个 IDM 驱动器关联的轴。
当“常规”选项卡上的“轴配置”字段设置为“伺服”时,轴的“回路配置”的有效选择如下:
  • 位置伺服
  • 双命令伺服(不使用辅助端口)
  • 速度伺服
  • 力矩伺服
当“常规”选项卡上的“轴配置”字段设置为“仅反馈”时,“仅电机反馈”将是“回路配置”的唯一有效选择。
驱动器分辨率
输入电机每次旋转的计数。此值将应用于所有位置数据。有效值范围是 1 到 2^32 - 1。位置数据的一个最低有效位 (LSB) 等于 360Degrees symbol/RotationalPositionResolution。
小贴士: “驱动器分辨率”也称为“旋转位置分辨率”。
当保存已编辑的“转换常数”或“驱动器分辨率”值时,将出现一个消息框,询问您是否要让控制器自动重新计算某些属性设置。(有关这些属性的列表,请参阅 “转换常数”和“驱动器分辨率”属性。)
“驱动器分辨率”对于要求循环补偿的小数恢复应用或多圈应用来说尤其有用。您可以修改“驱动器分辨率”值,以使其除以“恢复值”将得到整数值。“驱动器分辨率”设置得越大,分辨率越好。
驱动器计数,每
选择要用于此驱动器的单位。从“电机英寸”、“电机毫米”和“电机旋转”(默认)中进行选择。
驱动器启用输入检查
选取此框以启用“驱动器启用输入检查”。当此框处于选取状态时,驱动器将有规律地监控“驱动器启用输入”的状态。这个专用输入启用驱动器的电源结构和伺服环路。如果清除此项,则不会对“驱动器启用输入”进行这样的检查。
驱动器启用输入故障
选取此框以激活“驱动器启用输入故障”。激活后,在外部驱动器上检测到的故障将通过“驱动器故障输入”通知运动模块。
实时轴信息
属性 1/属性 2
最多选择两个轴属性,它们的状态(与实际位置数据一起)被发送到 Logix 处理器。可以使用 GSV 命令或从轴标签 (Tag) 本身访问所选属性的值。此数据以等于伺服状态数据更新时间的速率发送。
如果对伺服状态属性发出 GSV 命令,或使用轴标签中的值,而未通过“驱动器信息选择”属性来选择此属性,则该属性值将是静态的,不会反映伺服模块中的真实值。
如果 AXIS_SERVO_DRIVE 与 Kinetix 增强安全力矩关闭或高级安全驱动器相关联,则可以使用这两个附加实时轴属性。
  • 保护状态
  • 保护故障
如果 AXIS_SERVO_DRIVE 与 Kinetix 高级安全驱动器相关联,建议您配置“保护状态”属性。否则,将会在验证项目时收到警告。
如果 AXIS_SERVO_DRIVE 与 Kinetix 高级安全驱动器相关联,并且
则
以“保护状态”填充属性 1 或属性 2
不执行任何操作
属性 1 和属性 2 均不是以“保护状态”填充
以“保护状态”填充属性 2
使用“保护状态”以外的属性填充属性 2,而未定义属性 1
以“保护状态”填充属性 1
使用“保护状态”以外的属性填充属性 1 和属性 2
项目验证时,发出警告
因为集成驱动器电机 (IDM) 不支持辅助轴,因此只有以下选择是有效的:
  • 位置命令
  • 位置反馈
  • 位置误差
  • 位置初始化错误
  • 速度命令
  • 速度反馈
  • 速度错误
  • 速度初始化错误
  • 加速命令
  • 加速反馈
  • 标记距离
  • 力矩命令
  • 力矩反馈
  • 正动态力矩限制
  • 负动态力矩限制
  • 电机能力
  • 驱动能力
  • 电源能力
  • 母排调节器能力
  • 电机电角度
  • 力矩限制源
  • DC 母排电压
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal