辅助位置伺服环路 (AXIS_SERVO_DRIVE)

辅助位置伺服配置提供了全面的位置伺服控制,它使用辅助(即电机外部)反馈设备来提供位置和速度反馈。
在定位准确性相当重要的应用场合,最好选择此伺服配置。但是,由于电机外部的机械非线性因素,平滑性和稳定性可能有限。注意,仍需要电机中安装的反馈设备来提供通信所必需的电机位置信息。伺服环路的同步输入数据包括位置命令、速度偏移和力矩偏移。这些值是按相关运动组的近似更新率更新的。位置命令值是直接从运动规划器输出派生的,而速度偏移和力矩偏移值是从相应属性的当前值派生的。可以通过 SSV 指令或直接进行标签 (Tag) 访问来以编程方式更改这些偏移属性,当这种方法与将来的功能块程序 (Program) 配合使用时,提供了自定义外部控制环路功能。
AuxiliaryPositionServo
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal