电机双命令伺服环路 (AXIS_SERVO_DRIVE)

电机双命令伺服配置提供了全面的位置伺服控制,它只使用电机上安装的反馈设备来提供位置和速度反馈。
但是,与电机位置伺服配置不同,命令位置和命令速度都被应用于环路以提供更平滑的前馈行为。在平滑性与稳定性非常重要的应用场合,最好选择此伺服配置。由于控制器 (Controller) 无法对电机外部机械装置中的非线性因素进行补偿,所以定位准确度有限。注意,电机中安装的反馈设备还提供了通信所必需的电机位置信息。伺服环路的同步输入数据包括位置命令、速度命令和速度偏移。这些值是按相关运动组的近似更新率更新的。位置命令值和速度命令值是直接从运动规划器输出派生的,而速度偏移值是从相应属性的当前值派生的。可以通过 SSV 指令或直接进行标签 (Tag) 访问来以编程方式更改这些偏移属性,当这种方法与将来的功能块程序 (Program) 配合使用时,提供了自定义外部控制环路功能。
MotorDualCommandServo
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal