“转换常数”和“驱动器分辨率”属性

某些轴 (Axis) 属性的设置来自“转换常数”(在“转换”选项卡上)或“驱动器分辨率”(在“驱动器”选项卡上)的设置。
当您编辑“转换常数”或“驱动器分辨率”设置并单击
确定
或
应用
时,您必须选择是否还要重新计算这些相关属性的设置。
如果您选择
是
,控制器 (Controller) 将重新计算下列属性的设置:
在此选项卡或对话框上:
重新计算下列这些属性:
“动态”选项卡
最大速度
最大加速度
最大减速度
“限制”选项卡
位置误差容限
“自定义驱动器缩放属性”对话框
力矩缩放
“自定义限制属性”对话框
速度限制双极
速度限制正极
速度限制负极
加速限制双极
加速限制正极
加速限制负极
如果选择
否
,则这些属性的设置保持不变。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal