更新了指令助记符

在 Logix Designer 版本 36 及更高版本中,这些指令助记符已更新为符合 IEC 61131-3 和 PLCopen 标准。
指令
版本 v35 及更早版本中的助记符
版本 v36 及更高版本中的助记符
反余弦
ACS
反正弦
ASN
反正切
ATN
转换为 BCD
TOD
转换为整数
FRD
等于
EQU
大于
GRT
大于等于
GEQ
小于等于
LEQ
小于
LES
Limit
LIM
运动
MOV
不等于
NEQ
平方根
SQR
截断
TRN
X 的 Y 次幂
XPY
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal