限制 (LIMIT)

下表列出了支持此指令的控制器和应用程序。
架构
标准应用程序
安全应用程序
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
是
LIMIT 指令用于检验 Test 值是否处于 LIMIT 流程图(真)所示的上限和下限范围内。
小贴士: 在 Logix Designer 版本 36 中,此指令的助记符从 LIM 更改为 LIMIT。
如果所有操作数均为非数字 (NAN),.EnableOut 会设置为假。
可用语言
梯形图
LIMIT in ladder editor
功能块图
功能块图支持以下元素:
FBD 块
LIMIT in FBD editor
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅
“数据转换”部分。
梯形图
操作数
数据类型
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Low Limit
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
立即数
标签
下限值。
Test
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
立即数
标签
与限值进行比较的值。
High Limit
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
立即数
标签
上限值。
功能块图
FBD 块
操作数
数据类型
格式
说明
LIMIT
FBD_LIMIT
标签
LIMIT 结构
FBD_LIMIT 结构
输入成员
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
LowLimit
REAL
下限值。
测试
REAL
与限值进行比较的值。
HighLimit
REAL
上限值。
输出成员
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。
Dest
BOOL
限值检验为真时设置为真。限值检验为假时设置为假。
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
输入操作数(左侧引脚)
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
下限
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
下限值
测试
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
与限值进行比较的值。
上限
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
上限值。
输出操作数(右侧引脚)
数据类型
说明
Dest
BOOL
限值检验为真时设置为真。限值检验为假时设置为假。
请参见 FBD 函数。
操作
本节介绍 LIMIT 指令运算。
LIMIT operation
如果 Low Limit 满足:
且待检验值满足:
则 EnableOut 为:
< 或 = High Limit
等于或在限制范围之间
不等于或超出限制
真
假
> High Limit
等于或超出限制
不等于或在限制范围内
真
假
最高有效位为真时,有符号整数会由最大正数转换为最大负数。例如,在 16 位整数(INT 类型)中,最大正整数为 32,767,以十六进制表示为 16#7FFF(位 0 到位 14 均为真)。如果将该值加 1,结果为 16#8000(位 15 为真)。对于有符号整数,十六进制数 16#8000 等于十进制数 -32,768。如果此时开始加 1,直至所有 16 位均置位,则得到 16#FFFF,而这等于十进制数 -1。
这可以表示为一条圆形数轴。LIMIT 指令从 Low Limit 开始,顺时针递增,直至达到 High Limit。若 Test 值位于从 Low Limit 到 High Limit 的顺时针范围内,EnableOut 就会设置为真。若 Test 值位于从 High Limit 到 Low Limit 的顺时针范围内,EnableOut 就会设置为假。
如果所有操作数均为非数字 (NAN),.EnableOut 会设置为假。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。请参见“数组索引编制”通过数组建立索引,了解关于数组索引故障的信息。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
梯级输入条件为真
请参见
LIMIT 流程图(真)
如果输出为真
将梯级输出条件设置为真。
否则
将梯级输出条件设置为假。
后扫描
不适用
功能块图
FBD 块
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
EnableIn 为假
将 EnableOut 设为 EnableIn。
EnableIn 为真
将 EnableOut 设为 EnableIn。
请参见 LIM 流程图(真)
Dest = 输出
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
普通扫描
请参见“LIMIT 流程图(真)”
Dest = 输出
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
LIMIT 流程图(真)
LIMIT Flow Chart True
示例
示例 1:Low Limit <= High Limit
Test 值等于或大于 Low Limit 且 Test 值小于或等于 High Limit 时,light_1 将置位。
梯形图
功能块图
FBD 块
FBD 函数
示例 2:Low Limit > High Limit
值 > 或 = 0,或者值 < 或 = -100 时,light_1 设置为真。如果值 < 0 或 > -100,light_1 设置为假。
梯形图
功能块图
FBD 块
FBD 函数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal