反正切(ATAN)

下表列出了支持此指令的控制器和应用程序。
架构
标准应用程序
安全应用程序
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
是
使能后,ATAN 指令可计算 Source 值的反正切值,并将结果存储在 Destination 中(以弧度为单位)。ATAN 运算符/函数计算 Source 的反正切值并返回浮点型结果。Destination 中的结果值大于等于 -pi/2 或小于等于 pi/2 (pi = 3.141593)。
小贴士: 在 Logix Designer 版本 36 中,此指令的助记符从 ATN 更改为 ATAN。
可用语言
梯形图
功能块图
功能块图支持以下元素:
FBDBlock
FBDFunction
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
小贴士: 在表达式中使用 ATAN 运算符可以计算出相同的结果。有关结构化文本中表达式和赋值语法的信息,请参见结构化文本语法部分。
梯形图
操作数
数据类型
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370 和
GuardLogix
5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Source
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
立即数
标签
要转换为反正切的值。
Destination
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
标签
用于存储指令结果的标签。
功能块图
功能块
操作数
类型
格式
说明
ATAN 标签
FBD_MATH_ADVANCED
标签
ATAN结构
FBD_MATH_ADVANCED 结构
输入成员
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
Source
REAL
三角函数指令的输入。
输出成员
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令使能后是否无故障执行。
Dest
REAL
指令结果。
FBDFunction
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
操作数
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
Source
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
要转换为反正切的值。
输出操作数(右侧引脚)
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
Dest
REAL
LREAL
函数的结果。
请参见 FBD 函数。
运算符方面
ATAN 运算符可用于各种 RLL 表达式中。同样,在结构化文本语句中可调用 ATAN 函数。ATAN 返回包含 Source 的反正切的浮点型结果。根据上下文,可在适当情况下转换该值的数据类型。
影响数学状态标志
控制器
影响数学状态标志
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
有一定条件下影响,请参见数学状态标志部分。
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。对于数组索引故障,请参阅 通过数组建立索引。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
Dest = Source 的反正切值。
后扫描
不适用
功能块图
FBDBlock
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
EnableIn 为假
将 EnableOut 设为 EnableIn。
EnableIn 为真
Dest = Source 的反正切值。
如果发生溢出
将 EnableOut 设置为假。
否则
将 EnableOut 设置为真。
指令首次扫描
不适用
指令首次运行
不适用
后扫描
不适用
FBDFunction
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
普通扫描
Dest = Source 的反正切值。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
示例
梯形图
功能块图
FBD 块
FBD 函数
结构化文本
REAL_dest := ATAN(REAL_src);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal