大于 (GT)

下表列出了支持此指令的控制器和应用程序。
架构
标准应用程序
安全应用程序
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
是
使能后,大于 (GT) 指令和运算符 > 会测试 Source A 是否大于 Source B。
小贴士: 在 Logix Designer 版本 36 中,此指令的助记符从 GRT 更改为 GT。
可用语言
梯形图
功能块图
功能块图支持以下元素:
FBD 块
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
GT_avail lang_fbd func
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
小贴士: 使用运算符“>”和表达式可以获得相同的结果。有关结构化文本中表达式和赋值语法的信息,请参见结构化文本语法部分。
操作数
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅数据转换“数据转换”部分。
梯形图
数值比较
操作数
数据类型
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Source A
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
立即数
标签
与 Source B 进行比较的值
Source B
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
立即数
标签
与 Source A 进行比较的值
小贴士: 有关相对时间(LTIME、TIME 和 TIME32)和绝对时间(LDT 和 DT)数据类型的完整说明,请参阅时间和日期数据类型。
字符串比较
小贴士: 立即数字符串文本仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
操作数
数据类型
格式
说明
Source A
String type
立即数文本值
标签
与 Source B 进行比较的字符串
Source B
String type
立即数文本值
标签
与 Source A 进行比较的字符串
功能块图
FBD 块
操作数
数据类型
格式
说明
GT
FBD_COMPARE
标签
GT 结构
FBD_COMPARE 结构
输入成员
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
SourceA
REAL
与 SourceB 进行比较的值
SourceB
REAL
与 SourceA 进行比较的值
输出成员
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令是否处于启用状态。
Dest
BOOL
SourceA 大于等于 SourceB 时,设置为真。SourceA 不大于 SourceB 时,设置为假。
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
输入操作数(左侧引脚)
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
SourceA(上方)
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
与 SourceB 进行比较的值
SourceB (bottom)
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
与 SourceA 进行比较的值
输出操作数(右侧引脚)
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
说明
Dest
BOOL
SourceA 大于等于 SourceB 时,设置为真。SourceA 不大于 SourceB 时,设置为假。
请参见 FBD 函数。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
请参见 GT 字符串比较流程图,了解相关故障。
请参见“数组索引编制”通过数组建立索引,了解关于数组索引故障的信息。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件
梯级输入条件为真
数值比较:
如果 Source A 和 Source B 不是 NAN 且 Source A 大于 Source B。
将梯级输出条件设置为真
否则
将梯级输出条件设置为假。
字符串比较:
如果输出为假
将梯级输出条件设置为假
否则
将梯级输出条件设置为真
后扫描
不适用
功能块图
FBD 块
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
EnableIn 为假
将 EnableOut 设为 EnableIn
EnableIn 为真
数值比较:
将 EnableOut 设为 EnableIn
如果 SourceA 和 SourceB 不是 NAN 且 SourceA 大于 SourceB。
将 Dest 设置为真
否则
将 Dest 设置为假。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
普通扫描
数值比较:
如果 SourceA 和 SourceB 不是 NAN 且 SourceA 大于 SourceB。
将 Dest 设置为真
否则
将 Dest 设置为假。
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
GT 字符串比较流程图
SourceA.LEN 和 SourceB.LEN 按无符号值进行处理。
GT_stringcompareflowchart_v33
示例
梯形图
功能块图
FBD 块
FBD 函数
结构化文本
if value_1 > value_2 then
light_1 := 1;
否则
light_1 := 0;
end_if;
if value_3 > ’I am EQUAL’ then
light_2 := 1;
否则
light_2 := 0;
end_if;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal