转换为 BCD (TO_BCD)

下表列出了支持此指令的控制器和应用程序。
架构
标准应用程序
安全应用程序
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
否
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
是
是
TO_BCD 指令将十进制值(0 Less than or equal to Source Less than or equal to 99,999,999)转换为 BCD 值,并将结果存储在 Destination 中。
小贴士: 在 Logix Designer 版本 36 中,此指令的助记符从 TOD 更改为 TO_BCD。
可用语言
梯形图
功能块图
功能块图支持以下元素:
FBD 块
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被覆盖。
  • 结构操作数的成员被覆盖。
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅 数据转换。
梯形图
操作数
数据类型
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370 和
GuardLogix
5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
Source
SINT
INT
DINT
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
立即数
标签
要转换为 BCD 的值
0 Less than or equal to Source Less than or equal to 99,999,999
Destination
SINT
INT
DINT
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
标签
用于存储结果的标签
功能块图
FBD 块
操作数
类型
格式
说明
TO_BCD 标签
FBD_CONVERT
结构
TO_BCD 结构
FBD_CONVERT 结构
输入成员
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果此参数清零,指令不会执行,也不会更新输出。
默认置位。
Source
DINT
转换指令的输入。
有效值 = 任意整型值
输出成员
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
启用输出。
Dest
DINT
转换指令的结果。将该输出的数学状态标志置位。
说明
BCD 表示二进制编码的十进制数字系统,其使用 4 位二进制计数法来表示各十进制数 (0-9)。
Source
Destination
目标类型
负源值 < 0
0
Source > 9,999, 999,999, 999,999
16#9999_9999_9999_9999
ULINT
Source > 9,999, 999,999, 999,999
16#9999_9999_9999_9999
LINT
源 > 99,999,999
16#9999_9999
UDINT
源 > 99,999,999
16#9999_9999
DINT
源 > 99,999,999
16#9999
UINT
源 > 99,999,999
16#9999
INT
源 > 99,999,999
16#99
USINT
源 > 99,999,999
16#99
SINT
影响数学状态标志
控制器
影响数学状态标志
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
有一定条件下影响,请参阅 。
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370 和
GuardLogix
5570 控制器
是
严重/轻微故障
有关操作数相关的故障,请参阅 。
在以下情况下会发生轻微故障:
故障类型
故障代码
功能已启用并检测到溢出,Source < 0
4
4
功能已启用并检测到溢出,Source > 99,999,999/9,999, 999,999, 999,999
4
4
功能已启用并检测到溢出
4
4
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用。
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
梯级输入条件为真
控制器将 Source 转换为 BCD 并将结果存储在 Destination 中。
后扫描
不适用。
功能块图
FBD 块
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
EnableIn 为假
将 EnableOut 设为 EnableIn。
EnableIn 为真
Dest = BCD 值中计算的结果。
如果发生溢出
将 EnableOut 设置为假。
否则
将 EnableOut 设置为真。
指令首次扫描
不适用
指令首次运行
不适用
后扫描
不适用
示例
梯形图
功能块
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal