搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
功能块属性
要了解功能块编程特有问题的更多信息,请单击下方的相应主题。请认真阅读这些信息,以确保您了解功能块例程的工作方式。
选择功能块元素
锁存数据
执行顺序
功能块对溢出条件的响应
时序模式
程序/操作员控制
指令集
选择功能块元素
锁存数据
功能块对溢出条件的响应
程序/操作员控制
时序模式
功能块面板控件
面板控制 - 显示
面板控制 - 字体
面板控制 - 常规
面板控制 - 区域设置
功能块状态
执行顺序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal