选择功能块元素

若要控制设备,可使用以下元素:
fbd_elements
下表可帮助您选择功能块元素:
若希望由输入设备或标签提供值
则使用输入引用 (Input reference, IREF)
将值发送至输出设备或标签
输出引用 (Output reference, OREF)
对一个或多个输入值执行运算,并生成一个或多个输出值
功能块
当功能块符合以下条件时,在功能块之间传送数据:
  • 在同一表单内相隔较远
  • 在同一例程内的不同表单上
输出接线器 (Output Wire Connector, OCON) 和输入接线器 (Input Wire Connector, ICON)
将数据分散到例程中的多个点上
单个输出接线器 (Output Wire Connector, OCON) 和多个输入接线器 (Input Wire Connector, ICON)
功能块将输入参考移入块结构中。如有必要,功能块会将这些输入参考转换为 REAL 值。功能块执行并将结果移入输出参考。同样,如有必要,功能块会将结果值由 REAL 值转换为输出参考的数据类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal