面板控制 - 常规

使用此选项卡定义/修改控件的工作方式。
参数
通信 (Communication)
选择
RSLinx Classic
OPC 服务器或
FactoryTalk Linx
。如果选择
RSLinx Classic
OPC 服务器,还必须指定:
  • 是否远程启动
  • 远程机器的访问路径
如果选择
FactoryTalk Linx
,则还必须指定
FactoryTalk
区域
标签
输入与此控件连接的特定功能块指令的名称。
更新速率 (Update Rate)
输入控件的更新速率(单位为秒)。可以单击箭头以 0.25 秒的增量递增该值。默认值为 1.00 秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal