功能块面板控件

Logix Designer
编程应用程序中包含某些功能块指令的面板控件。这些面板是 Active-X 控件,可以用在作为 Active-X 容器的应用程序中。面板通过
RSLinx Classic
OPC 服务器或
FactoryTalk Linx
网关与控制器通信。
重要提示:
Logix Designer
编程应用程序不是有效的 Active-X 容器。要使用面板,必须有 Active-X 容器。
以下指令具有面板:
  • 过程离散输入 (PDI)
  • 过程离散输出 (PDO)
  • 过程模拟输入 (Process Analog Input, PAI)
  • 过程模拟输出 (PAO)
  • 报警 (ALM)
  • 增强型选择 (ESEL)
  • 累加器 (TOT)
  • 升温/持温 (RMPS)
  • 离散 2 态设备 (D2SD)
  • 离散 3 态设备 (Discrete 3-State Device, D3SD)
  • 增强型 PID (PIDE)
要配置面板,可通过由容器应用程序打开属性页面。
所有面板通常都有以下属性页面:
  • 常规 (General)
  • 显示 (Display)
  • 字体 (Font)
  • 地区 (Locale)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal