面板控制 - 字体

使用此选项卡定义面板上显示的字体。在此处配置要在面板的主要部分中使用的 ControlFont 以及要在面板的标尺和其他次要部分中使用的 MinorFont 字体。
参数
属性名称 (Property Name)
从下拉菜单中选择要配置的字体。选择 ControlFont 或 MinorFont;默认为 ControlFont。
字体 (Font)
从可用字体列表中选择要用于控件的字体。默认字体是 Arial。
样式
从下拉菜单中选择要用于控件的样式。默认样式是“常规”(Regular)。
大小
输入要用于此字体的字号。ControlFont 的默认字号为 10.5;MinorFont 的默认字号为 8.25。
删除线 (Strikeout)
如果要添加删除线效果(在字体上绘制一条线),则选中此框。默认情况下取消选中此选项。
下划线 (Underline)
如果要添加下划线效果(在字体下绘制一条线),则选中此框。默认情况下取消选中此选项。
确定 (OK)
单击此按钮可接受编辑内容并关闭“面板控制属性”(Faceplate Control Properties) 对话框。
取消 (Cancel)
单击此按钮可取消编辑内容并关闭“面板控制属性”(Faceplate Control Properties) 对话框。
应用 (Apply)
单击此按钮可应用编辑内容并在“面板控制属性”(Faceplate Control Properties) 对话框中继续编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal