面板控制 - 显示

使用此选项卡来定义面板控件在屏幕上的显示方式。
参数
背景颜色 (Background Color)
此按钮指示面板背景的颜色。选择此按钮可更改其颜色。默认颜色为浅灰色。
显示边框 (Show Frame)
根据您是否希望在此控件周围显示三维边框,来选中或取消选中此框。使用此选项可以将此控件与显示屏上可能出现的其他项分开。此选项在默认情况下处于选中状态。
确定 (OK)
选择此按钮可接受编辑内容并关闭“面板控制属性”对话框。
取消 (Cancel)
选择此按钮可取消编辑内容并关闭“面板控制属性”对话框。
应用 (Apply)
选择此按钮可应用编辑内容并在“面板控制属性”对话框中继续编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal