MQTTClient 对象

MQTTClient 对象是 MQTT 通信过程中的一个客户端,它提供了一组方法(连接到代理、创建订阅和发送消息等)和事件响应(接收消息和断开连接)。这些方法必须通过类的实例对象进行调用。
可以使用以下 VBA 代码,通过 MQTTFactory 方法
CreateClient
来创建MQTTClient 的实例(例如,
mqttClient
)。
Dim mqttClient As MQTTClient Set mqttClient = MqttFactory.CreateClient()
属性
方法
事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal