CreateClient 方法

创建 MQTT 客户端。
语法
Set
mqttClient
=
MqttFactory
.
CreateClient
()
其中
mqttClient
– 是 MQTTClient 对象的名称或对 MQTTClient 对象求值的表达式。
MqttFactory
- 是由
Application.CreateMQTT()
创建的 MQTTFactory 对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal