Publish 方法

发布 MQTT 消息。
语法
retCode
=
mqttClient
.
Publish
(message As
MQTTMessage
)
其中
retCode
- 是 MqttPublishCode 对象的常量。
mqttClient
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateClient
创建的 MQTTClient 对象。
示例
Dim retCode As MqttPublishCode Dim msg As MQTTMessage Dim data() As Byte Set msg = MqttFactory.CreateApplicationMessage() msg.PayloadFormat = MqttPayloadCharacter msg.contenttype = "String" msg.Topic = "Topic" msg.payload = "This is the msg text." msg.SubscriptionIdentifiers = CLng(1) data = StrConv("This is the correlation.", vbFromUnicode) msg.correlation = data msg.ResponseTopic = "This is the response topic." msg.AddUserProperty "Head1", "Node1" msg.QoS = MqttQoS2 retCode = mqttClient.Publish(msg)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal