ApplicationMessage 事件

指示收到应用程序消息的事件。当 MQTT 客户端收到消息时,将触发该事件。
语法
mqttClient
_
ApplicationMessage
(
ByVal
eventArgs As
MQTTMessageEvent
)
其中
mqttClient
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateClient
创建的 MQTTClient 对象。
示例
Private Sub mqttClient_ApplicationMessage(ByVal msgEvent As MQTTMessageEvent) ' Read message Dim msg As MQTTMessage Set msg = msgEvent.Message Dim msgText As String msgText = msg.PayloadAsText End sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal