Unsubscribe 方法

取消订阅 MQTT 主题。
语法
retCode
=
mqttClient
.
Unsubscribe
(unSubOption As
MQTTUnsubscribeOption
)
其中
retCode
– 是 MqttUnsubscriptionCode 对象的常量。
mqttClient
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateClient
创建的 MQTTClient 对象。
示例
Dim retCode As MqttUnsubscriptionCode Dim unSubOption As MQTTUnsubscribeOption Set unSubOption = mqttClient.CreateUnsubscribeOption unSubOption.Topic = "Topic" retCode = mqttClient.Unsubscribe(unSubOption)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal