断开连接事件

指示与代理断开连接的事件。当客户端与代理断开连接时,将触发此事件。
语法
mqttClient
_
Disconnected
(
ByVal
eventArgs As
MQTTDisconnectedEvent
)
其中
mqttClient
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateClient
创建的 MQTTClient 对象。
示例
Private Sub mqttClient_Disconnected(ByVal disconnEvent As MQTTDisconnectedEvent) Dim msgText As String msgText = disconnEvent.Description End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal