Subscribe 方法

订阅 MQTT 主题。
语法
retCode
=
mqttClient
.
Subscribe
(subOption As
MQTTSubscribeOption
)
其中
retCode
– 是 MqttSubscriptionCode 对象的常量。
mqttClient
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateClient
创建的 MQTTClient 对象。
示例
Dim retCode As MqttSubscriptionCode Dim subOption As MQTTSubscribeOption Set subOption = MqttFactory.CreateSubscribeOption subOption.QoS = MqttQoS1 subOption.Topic = "Topic" subOption.Identifier = 1 retCode = mqttClient.Subscribe(subOption)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal