连接方法

连接到代理。每个 MQTT 客户端都应通过此方法创建与代理的连接。
语法
retCode
=
mqttClient
.
Connect
(
connOption
As
MQTTConnectOption
)
其中
retCode
- 是 MqttConnectionCode 对象的常量。
mqttClient
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateClient
创建的 MQTTClient 对象。
connOption
- 是 MQTTConnectOption 对象的名称或对 MQTTConnectOption 对象求值的表达式。
示例
Dim connOption As MQTTConnectOption Dim retCode As MqttConnectionCode Set connOption = MqttFactory.CreateConnectOption() connOption.Version = MqttVersion500 connOption.Protocol = MqttProtocolTcp connOption.Host = "localhost" connOption.Port = 1883 connOption.ClientID = "client_1" ' If this property is omitted, SE Client will automatically generate random a client ID, starting with "SE_". ' use other options retCode = mqttClient.Connect(connOption)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal