使用事件

事件是通过与其相关联的表达式计算值触发的操作。操作可以是任何
FactoryTalk View SE
命令或宏。如果表达式的求值结果由 False 变为 Ture,则会触发操作。表达式可以只是一个标签名,或者是由标签名称、数学和逻辑运算符、特殊函数和 If-Then-Else 逻辑组成的等式。
事件文件包含许多事件以及它们的最大更新速率。在运行时,一次可激活多个事件文件。一次最多可运行 20 个事件文件,每个文件最多包含 1000 个事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal