创建事件文件

使用
事件
编辑器创建事件文件。
默认情况下,事件文件中的所有事件每秒(1 秒)更新一次。使用
事件设置
对话框更改最大更新速率。
要创建事件文件:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,导航至
    逻辑与控制
    ,右键单击
    事件
    ,然后选择
    新建
    。
  2. 在
    事件
    编辑器中,定义文件的事件。
  3. 从菜单中,选择
    设置
    >
    事件设置
    。
  4. 在
    事件设置
    对话框中,选择最大更新速率并编辑当前事件文件的说明,然后单击
    确定
    。
  5. 从菜单中,选择
    文件
    >
    保存
    。在系统提示时指定文件名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal