编辑事件文件

“事件”编辑器用于编辑事件文件。
除了更改单个事件的操作、启用/禁用状态、说明和表达式,您还可添加和删除事件,以及更改事件文件的计算规范。
要编辑事件文件:
  1. 在
    FactoryTalk View SE
    的“浏览器”窗口中,双击
    逻辑与控制
    >
    事件
    。
  2. 在现有事件文件的列表中,双击要编辑的文件。
  3. 在“事件”编辑器的表格部分作出更改,然后单击
    接受
    确认更改。
  4. 单击
    文件
    >
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal